This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压 PFC

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC29910A, UCC28180, UC2854

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736044/buck-pfc

主题中讨论的其他器件:UCC28070UCC29910AUCC28180UC2854

大家好、

我必须设计600W 降压 PFC 电路。

请建议我们的 IC/设计/电路满足以下规格

输入电压:90-265 V 交流,单相,50 Hz

2.输出电压:60-80VDC 之间的任意值

输出功率:600W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 A.S.Bhushan:
    我们没有适用于600W 降压型 PFC 的参考设计。
    但是、您应该阅读所附的详细介绍降压 PFC 设计过程的文档
    www.ti.com/.../slup264.pdf
    您可以在这种应用中使用任何 CCM PFC 控制器、例如 UCC28180、UCC28910A、UCC28070、UC2854。 UCC29910A 专为低功耗应用而设计、但您可以在其网页上找到大量有用信息。
    上述白皮书中介绍了一种低侧降压开关方法、该方法具有输出的差分电压感应功能、这可能比使用变压器驱动高侧开关容易得多。
    本文还介绍了降压 PFC 的缺点。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John Griffin 先生:
    感谢您的回复。