This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24750:输出电容值?

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735947/tps24750-vout-capacitor-value

器件型号:TPS24750

你(们)好 我正在使用上述保险丝设计电路板。 我想知道 VOUT 的电容值是否必须为470uF。 输入电压来自低纹波电池、绝不会超过18V。 输出电容器是否可以因此更低? 这基本上是一个空间考虑因素。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zyskowski、

    数据表设计示例使用470uF 来演示使用器件功率限制功能进行浪涌电流管理。 输出端不需要电容即可使器件正常工作。 您可以仅出于滤波目的使用0.1uF 至1uF。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!