This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:传播延迟的时长

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060-Q1, TPS1H100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735788/lm5060-q1-how-long-time-is-the-propagation-delay

器件型号:LM5060-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS1H100-Q1

尊敬的所有人:

我们希望快速控制 MOSFET。

我们还将检查 ADI 设备 LTC7004。 在 LTC7004数据表中、它定义了输入到输出传播延迟时间。 这一次对我们来说是可供选择的。

该器件怎么样?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takao-San、您好!

    感谢您的支持!
    对于1nF 的类似负载、并基于 LM5060-Q1的24uA 驱动强度、导通传播延迟约为250us (典型值)。

    适用于智能电源开关系列中的器件、例如 TPS1H100-Q1。 请通过单独的主题发布查询。

    此致、
    Rakesh