This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:空载时的 PFM 频率。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27761, LM2776, TPS60400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735186/lm2776-pfm-frequency-when-unloaded

器件型号:LM2776
主题中讨论的其他器件: TPS60400

你(们)好。

感谢您的始终支持。

我对 LM2776和 LM27761有疑问。

我想知道空载时的 PFM 频率。

在 PFM 模式下、我能看到负载电流与频率之间的比较表。

我们担心可闻频率噪声。

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kengo-San:

    请参阅 LM2776 D/S 中的第7.3.2节 虽然功耗很低、但这些器件的功耗很低、我怀疑您会听到任何声音。

    我们有 TPS60400系列、它没有 PFM 模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris-San。

    感谢你的答复。

    数据表7.3.2中的说明。 它写着"脉冲运行的频率不受限制、空载时可降至低于1kHz 的范围。"

    我们需要知道空载时频率下降了多少。

    它是否高达1kHz 或?

    我们关心陶瓷电容器的噪声。

    (如果您无法打开 PFM 模式的详细信息、请告知我们。)

    非常感谢您提出器件建议。

    我们将对此进行思考。

    此致。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kingo-San、

    最小频率取决于您使用的电容和 Vin。

    图11显示了无负载(最坏情况)频率的示例。 它看起来大约为200Hz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris-San

    非常感谢您的回复。

    我的客户对此器件非常特别。

    因为 LM2776的输出电流大于您的建议值。

    我们希望消除可闻范围噪声。

    请告诉我下面的问题。

    1.进入 PFM 模式时、它的范围是多少?

      (**mA 至40mA 至**mA)

      根据数据表,我看到在 P.7中模式变化点(PFM 到 PWM)大约为30mA。

    它绘制的曲线高达200Hz (卸载)。

     你有什么想法吗?

     请告诉我。

    此致。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kengo-San:

    为什么他们不能使用 TPS6040x、TPS6040x 电流较低且没有 PFM 模式?

    未定义 PFM/PWM 模式的进入/退出范围。 它没有等式。

    PFM 模式应具有与负载电流类似的线性频率增加-如红线所示。 但是、性能将取决于您具有的电容。 因此、请让他们使用自己的电容器测试 EVM。