This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713B:bq25713b VAP 功能

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713B, BQ25710, BQ24715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735364/bq25713b-bq25713b-vap-funtion

器件型号:BQ25713B
主题中讨论的其他器件: BQ25710BQ24715

您好!  

当我阅读 BQ25713B 数据表时、我对 VAP 特性感到困惑:

您能解释一下为什么 bq25713b VAP 功能仅支持1S 和2S 电池系统、为什么不需要3节或更多电池?

关于 VAP 功能,是否有一些分立式器件解决方案 来支持它?  

VAP 功能是否与降压/升压拓扑相关? 我的理解是:降压 NVDC 充电器,例如 BQ24715没有此功能,但 BQ25710/25713拥有此功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Intel 针对 ICE lake 平台请求 VAP 功能。 对于1S 和2S、这是因为电池电压很低、在重负载瞬态运行期间可能会导致系统轻松出现蓝屏。

    VAP 不需要外部分立式组件。 它仅启用充电器 OTG 功能、通过电池为输入电容器充电、并让输入电容器存储能量以满足系统需求。

    谢谢