This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:自举电容器

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030-Q1, LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735677/lmr14030-q1-bootstrap-capacitor

器件型号:LMR14030-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR14030

您好!

我们收到了客户关于 LMR14030-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们正在考虑将 GRM033R6YA104KE14用于自举电容器。 它们担心有效电容会严重影响运行。 自举电容器的建议有效电容值是多少?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tateo-San、

    正常运行时、Cboot 电容器上的直流电压约为6V、对于上面弯曲的电容器、有效电容为50nF、直流偏置电压为6V。 这对于 LMR14030运行仍然是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的支持。 让我确认一件事。 自举电容器的建议最小有效电容是多少?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在实际应用中、它将根据工作占空比进行消磁、在大多数情况下、建议使用33nF 的最小有效电容值。