This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:支持2.7V 的输入电压

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61089, TPS61088, PMP9772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734971/tps55340-support-input-voltage-to-2-7v

器件型号:TPS55340
主题中讨论的其他器件:TPS61089TPS61088PMP9772

客户正在寻找支持2.7V 至12V/1A 的升压转换器。

竞争对手:LTC1871。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    最低 输入电压是多少、如果最低输入电压是2.7V、则可以在此设计中选择 TPS61089。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请帮助查找符合以下规格的合适解决方案。 谢谢。

    输入2.4电压(最小值)~ 2.7V (最大值)

    输出电压:12V

    输出电流1A (最大值)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    请参阅 TI 参考设计 PMP9772。  您可以使用 TPS61089而不是 TPS61088来节省成本。

    顺便说一下、为什么输入电压为2.4V-2.7V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我知道的、低输入来自电池。 TPS61089的最低输入电压为2.7V。 它不符合客户要求。
    是否有任何解决方案? 或者、请推荐两个升压级来实现它。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电池是超级电容器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的更新。 然后、TI 参考设计 PMP9772可满足您的应用需求。  由于有一个微小的升压来为 Vin 引脚供电、 因此此 TI 设计可以支持低至0.7V 的 Vin。 请仔细阅读 PMP9772。

    您的应用中的 Vo、IO 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMP9772使用 TPS61088作为主升压转换器、您可以将088更改为089以节省成本。!