This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV757P:TLV757P 是否提供1.35V 输出?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV757P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735972/tlv757p-is-the-tlv757p-available-in-a-1-35v-output

器件型号:TLV757P

大家好、

TLV757P 是否提供1.35V 输出?  数据表显示、它以50mV 为步长提供0.6至5.0V 的固定输出、但我看不到可订购产品。  我有一位客户对500K EAU 中的器件感兴趣、因此请告诉我。

谢谢、John Garrett、TI-AFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我们不会通过论坛回答这些类型的请求。 请直接向我发送有关此机会的消息。

    此致、
    Wilson