This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS715:工作电流为1-10uA

Guru**** 2556540 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS715, TPS715A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735906/tps715-operation-at-1-10ua

器件型号:TPS715

大家好、

我的电池应用需要非常轻的负载、TPS715的 Vout 精度未指定为低于100uA。  我们是否有1-10uA 范围内的输出电压精度数据?  如果不是,您可以建议替代零件吗?  此应用的要求如下:

从 IC 的待机电流仅为1µA μ A, 主器件必须发送“唤醒”信号。  我们不能添加任何虚拟负载来增加负载电流,也不能增加导致电池组放电过快的 BEC。  如果 I-LOAD 如此低、TI 是否已确定电压升高的特性?

 

由于从器件必须与3.10V 至5.25V 的主器件电压兼容、并且在达到0.7*Vcc 时确认逻辑转换、因此需要 调整 LDO 以获得4.036V 的标称 Vcc、 假设电压精度为4%、我们将保证有足够的电压来确保正确读取逻辑转换。  如果在轻负载(1-10uA)时 Vout 精度明显较差、 则 TPS71501可能不 是此应用的最佳选择。  如果是这种情况、请根据以下标准推荐另一个可调稳压器:

  1. 静态电流消耗不超过10µA μ A。
  2. 负载电流在待机/睡眠模式下为1µA μ A、在工作模式下为最大值10mA。
  3. 输入电压必须能够处理至少21V 的电压。
  4. 可调节输出电压。
  5. 小型封装、因为它需要安装在 电池模块中。

谢谢、John Garrett TI-AFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您是否考虑过 TPS715A?  这是下一代 TPS715、在0至80mA 范围内的额定电流为4%。

    非常尊重、

    Ryan