This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74801:TPS748

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A92, TPS7A83A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735645/tps74801-tps748

器件型号:TPS74801
主题中讨论的其他器件: TPS7A92TPS7A83A

大家好、

随附了我的问题、请提供帮助。

谢谢、

Shlomi

e2e.ti.com/.../TPS74801.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    1.请说明 TPS7A83A 和 TPS748的偏置引脚的用途是什么? 为什么没有此引脚的 TPS7A92?

    所有这三个器件都具有 N 沟道导通 FET。 为了使这些类型的稳压器实现低压降、必须为误差放大器和其他内部块提供高于 n 通道导通 FET 的电压。 TPS748具有 BIAS 引脚、因此这些内部模块可由外部电源供电。 TPS7A83A 和 TPS7A92都有电荷泵来提升输入电压。 TPS7A83A 具有一个仅在输入低于1.4V 时才需要的可选 BIAS 引脚。与没有 BIAS 引脚的 TPS7A92相比、该器件支持更宽的输入范围。

    2.已连接 TPS748的 PSRR 图:

    2.A. Vout = 3.3且 Iout = 1.5A、Css = 1nF 时、我需要相同的图。

    该图看起来与输出电压对 PSRR 的影响可以忽略不计、如所附 PDF 中所示。  

    2.b.请提供 TPS7A83A 和 TPS7A92的此信息吗?

    该图可从数据表中提供的 PSRR 与 Vin 和频率关系图中创建。 所需的频率(1kHz、10kHz 等) 您可以估算每个 Vin 曲线的 PSRR。 这将是 y 轴数据。 x 轴数据的每个 Vin 值都减去指定的输出电压。 请参阅下面的 TPS7A92示例。

    @所有3个 LDO 的输出电压=3.3 μ V Iout =1.5A 时,最佳输入电压(最佳噪声性能和高 PSRR)是多少?

    VIN 对噪声的影响可以忽略不计(请参阅随附的 PDF)。 不过、如上图所示、PSRR 会直接随 Vin 增大、直到余量(Vin - Vout)约为1V 时达到饱和为止。您的应用的最佳 Vin 将为4.3V  

    请记住、在1V 余量(Vout - Vin)和1.5A 电流的情况下、LDO 以热量的形式耗散1.5W 功率。 因此、根据应用的环境温度范围、结温可能会超过 LDO 的工作范围、并使器件进入热关断状态。 结温可通过以下公式计算:

    TJ = Ta + RJA * PD

    TJ =结温

    TA =环境温度

    RJA =结至环境热阻(在 JEDEC 标准四层电路板的数据表中指定)  

    PD =功率耗散

    4.请提供100Hz-10MHz 的噪声频谱密度图:Vout=3.3V @ Iout = 1A、 根据数据表、仅提供有关 Iout = 100mA 和 Vout= 1.2V 的信息

    输出电流对噪声的影响可以忽略不计(请参阅随附的 PDF)。 LDO 中的主要噪声源是内部电压基准、因为其噪声由控制环路的增益(Vout/Vref)放大。 由于环路增益与 Vout 成正比、因此输出噪声也与 Vout 成正比。 因此、可以通过将数据表中的曲线乘以3.3/1.2 = 2.75来近似计算 Vout = 3.3V 时的输出噪声。 请注意、这适用于较低的频率。 在高频时、输出噪声与输出电压无关(请参阅随附的 PDF)。  

    e2e.ti.com/.../7853.Application-Conditions-Impact-on-PSRR-and-Noise.pdf

    谢谢、

    Gerard Copeland