This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:新产品

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2596, LM2767, LMR23630, LMR33630, LM2576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735674/lm2596-new-product

器件型号:LM2596
主题中讨论的其他器件: LM2767LMR23630LMR33630LM2576

尊敬的 TI 专家:

我发现许多客户正在使用 LM2596、而 LM2596是一款非常旧的产品~

我想知道他们是否是引脚兼容且可以代替 lm2596的任何新产品?  

谢谢`

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    一个引脚对引脚兼容的组件是 LM2767: www.ti.com/.../lm2676.pdf

    LMR33630和 LMR23630与 LM596不具有引脚对引脚兼容性、但它们是我们的两款较新产品、可取代 LM2596。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢~
    LM2576呢? 我应该使用 LMR23630而不是 LM2567吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您能够重新布局电路板、我建议将 LMR23630作为我们的最新器件之一、因为 LMR23630不与 LM2567引脚对引脚兼容。

    此致、
    Katelyn