请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54620 您好专家、
请帮助查看以下原理图:
请注意、FPGA 的输入端有一个100uF 的电容器。 所有电容器都是陶瓷电容器。 非常感谢!
此致、
杨波
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Yangbo、
我已经看了一下、下面有3条评论。 您是否对如何选择组件值有任何详细信息?
此致、
Anthony