This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92690-Q1:?电流“5A”是否为 tps92690-Q1 μ A 的连续工作电流

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92690-Q1, TPS92690, TPS92640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735797/tps92690-q1-whether-the-maximum-current-5a-is-the-continuous-working-current-of-tps92690-q1

器件型号:TPS92690-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS92690TPS92640

 客户想要设计一台需要驱动4个 LED 灯的蓝光治疗仪器。  VIN:15Vdc;Vout/Iout:13Vdc/8A

 他选择 tps92690-Q1、数据表显示最大电流为5安。

他想?最大电流“5A”是否为 tps92690-Q1 μ A 的连续工作电流

最大工作电流是否由外部 MOSFET 确定?  

或者您是否有其他要 推荐的器件。

谢谢

B.R.

Kane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kane、

    从数据表中:
    "在设计时、可达到的最大 LED 电流不受内部限制、因为 TPS92690器件是 A
    控制器。 相反、它是系统工作点、组件选择和开关频率的函数
    允许 TPS92690器件轻松提供高达5A 的恒定电流。该简单控制器包含所有器件
    实现高效多功能 LED 驱动器所需的特性。"

    输出电流不限于 IC、它也不仅仅受 MOSFET 的限制。 最大输出电流取决于许多参数、例如输入电压、输出电压、开关频率、MOSFET (由于 IC 栅极驱动和热性能)、最高环境温度、电路板的设计方式(散热)以及许多其他变量。 使用的器件必须设计为处理8A 电流时的功率、例如电流感应电阻器。

    另一个在20A 以上使用的器件是 TPS92640/641。

    BR、