This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:UCC28951-Q1

Guru**** 2514655 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735731/ucc28951-q1-ucc28951-q1

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28950TINA-TI

您好先生,

我的1.3KW 直流/直流转换器电源电路设计链接为 belowe2e.ti.com/.../power-circuit.pdf

在中间抽头 变压器的次级侧,两个 MOSFET 的两个源极端子与输出电感器相连,中心抽头电线接地。 您是否会向我说明连接是否正确??

我发现参考设计表中使用 UCC28950的600W 直流/直流转换 器的连接与变压器次级侧的地雷电路连接相反。

请澄清..

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rajashekar

    您在次级侧的连接不正确。 例如、假设 QA 和 QD 处于打开状态。 QF 的漏极将变为0V 输出负值、在 QA/QD 导通期间、QF 也处于导通状态。 我认为这种布置会产生负输出电压、但我必须对其进行仿真(或更仔细地考虑)以确保正确。 您应复制 DS 第1页上的典型应用图中显示的布置。

    我还建议您下载适用于此器件的 TINA-TI 参考设计-您可以在 www.ti.com/.../getliterature.tsp 网站上找到它 。 我首先简单地让您熟悉它、让它在没有任何更改的情况下为您运行、然后进行您需要的更改。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rajashekar

    我忘了说、您应该仔细检查您打算用于电流感应的霍尔效应传感器的频率响应。 您将需要足够的带宽来复制电流波形、我将估算100kHz 开关频率下的2MHz 带宽(顺便说一下、这只是一个估算值-在进行任何最终解码之前、请验证这是否正常)。 霍尔效应传感器还需要电源来运行它们、您需要确保在 UCC28950之前霍尔效应传感器处于活动状态、并在 UCC28950关闭之前继续运行。
    另一个问题是、霍尔效应传感器也对直流磁场敏感、包括听筒磁场。 当设备相对于听筒字段旋转时、它们的输出可能会有所不同-您需要调整系统大小、以便这不是您的重大问题。

    我强烈建议您使用电流互感器、除非您有充分理由更喜欢霍尔效应传感器。

    此致
    Colin