请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76PL455A-Q1 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
SYS_MAIN.c
void main()
{...
CommClear ();
CommReset ();
…
…}
pl455.c
void CommClear (void) ~ int baudrate;baudrate = scilinREG->BRS;scilinREG->GCR1 &&~(1U <<7U);//将 SCI 置于 RESET SCilinREG->PIO0 &=~ ~( 1U <<2U);//禁用传输函数-现在为 GPIO PscilinREG<*1+输出;//将1u 1u (1u 1+ 1)/1u (1)/1u (1)+ 1 (1)/ 1 (1)/ 1 (1)/ 1 (1)/ 1 (1)/ 1 (1 (1)/ 1 (1)/ 1 (1)/ 1 (1)/ 1 (1)/ 1 (1) sciSetBudrate (scilinREG、BAUDRATE); } void CommReset (void) { scilinREG->GCR1 &&~(1U <<7U);//将 SCI 置于 RESET SCilinREG->PIO0 &=~ ~(1U <<2U);//禁用传输函数-现在是 GPIO scilinREG <<= 200波特率;//将 其设置为1 (1U)<= 1 (PUBLY)/ PUT <2 (PUT);/ PUBLY (2) sciSetBudrate (scilinREG、BAUDRATE); }
我们使用另一个 MCU 与 BQ76PL455A-Q1进行通信。
我的代码如下所示:
pl455.c
void CommClear (void) { GPIO_SCI_TX=0; delayus (200); sciInit(); sciSetBAURATE (250000); } void CommReset (void) { GPIO_SCI_TX=0; delayus (200); sciInit(); sciSetBAURATE (250000); }
scilinREG->PIO3 &=~(1U <<2U);//将输出设置为低 delayus (200);
MCU 在干什么? 它是否将 SCI 的 TX 引脚设置为 LO 为200us?
此致、
JET