This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28911:低电压、限流保护的精度。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28911, LM8364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735672/ucc28911-the-precision-of-low-voltage-current-limiting-protection

器件型号:UCC28911
主题中讨论的其他器件: LM8364

降级:

客户将评估 UCC28911并遇到以下问题:

A.低电压保护的精度。

B. 限流保护的精度。

恒 流源的精度。

D. LM8364的功能是什么? UCC28911能否实现该功能?

  

BTW、客户的项目要求如下:

除了 UCC28911、是否还有其他要推广的 PN?  

1.抗冲击隔离模式

2.输出功率约为10W。

无光耦合器主反馈 PSR

4.集成 MOS 管(700V 以上)

5.启动的集成高电压恒流源

6.最好支持 CV (恒压)和 CC (恒流)模式。

7.低功耗、高轻负载效率

8.欠压保护

9.过流保护/过载保护

10.配备最佳的 PFC

11.过热保护

12.输出过压保护

13.短路保护

14.两个输出交叉负载、良好的电压调节性能。

最好采用绿色模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lian,

    感谢您关注 UCC28911和其他 TI 产品。 根据客户要求列表中的项目2-9,UCC28911是唯一适合此应用的 TI 器件。

    关于所列问题:

    A.低电压保护的精度:
    UCC28911没有针对输出低电压的特定保护、因此我认为这个问题是指输入欠压保护。 这是通过在内部 MOSFET 开关打开时感测 VS 引脚的电流来实现的。 根据数据表、当 VS 电流(Ivsl)降至-75uA (Ivsl (STOP)容差范围60uA ~ 100uA =-20%、+33%)以下时、UCC28911将关闭并开始 UVLO 重启周期、直到 VS 电流升至-215uA (Ivsl (RUN)容差范围175uA ~ 260uA、+19%)以上。 VS 电流本身取决于 VS 电阻分压器网络的容差、变压器 NP/Na 匝数比以及大容量电容器上的瞬时电压。

    B.限流保护的精度:
    这与输出电流的恒定电流(CC)调节相同。 对于单路输出、CC 调节精度为+/-5%。 如果客户的应用程序有2个输出(根据要求项目#14),则 CC 调节取决于两个输出之间的总负载分配。 组合负载精度仍为+/-5%,但如果一个输出负载是固定的,而另一个输出过载,则过载输出的精度将会比+/-5%差,这是因为相对于该输出的标称电流额定值,过载输出的变化幅度很大。

    C.恒流源的精度:
    我假设这是指要求列表上的项目#5。 数据表规格表显示了3种不同的启动电流电平(Ich1、ICH2、ICH3)、具体取决于启动期间 VDD 处的电压。 典型值不精确、可能会有很大差异、但在整个工作温度范围(-40C 至+125C)内保证每个电平的最小值和最大值。

    d.LM8364的功能是什么:
    在您提供的 PMP30002参考设计的原理图中、LM8364用作比较器来检测输入过压、并在输入电压超过285Vac 时关闭 UCC28911。 LM8364是一款具有内置2.5V 基准电压和开漏输出的微功耗比较器。 UCC28911没有输入过压保护功能。 尽管它是参考设计的一部分,但对于具有85VAC ~ 264VAC 输入范围的大多数全球应用而言,此输入 OVP 不是必需的,而且此类保护不在客户的要求列表中。

    关于要求列表、
    安全隔离取决于变压器设计和 PCB 布局、而不是控制器。
    2.至9. UCC28911支持这些要求。
    10.对于10W 应用,不需要 PFC。
    11.UCC28911中提供了内部过热保护、但不提供外部 OTP。
    13.在 CC 运行期间、当 VDD 低于 UVLO 阈值时、提供短路保护。
    14。UCC28911提供初级侧调节、因此2个反激式输出的交叉调节性能取决于转换器设计技术。 这些参考资料有助于最大限度地提高该性能:
    training.ti.com/.../Multi-Output_Flyback_Cross_Reg_3-Sept-17_complete.pptx
    training.ti.com/multiple-output-flybacks-how-improve-cross-regulation
    15。UCC28911可实现极低的待机功耗、因为其最小开关频率为420Hz (典型值)。

    如果您的问题得到了解答,请单击“已解决”按钮。

    此致、
    Ulrich