This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:BQ25896静态电流

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735613/bq25896-bq25896-quiescent-currents

器件型号:BQ25896

尊敬的 TI:
  请帮助检查静态 电流问题:

    IBAT 的静态电流有2个测试条件、一个是 REG09 (5)=1、电流为12uA、另一个是 REG09 (5)=0、电流为32uA。

  REG09 (5)=0默认值、 当没有 VBUS 时、如何设置 REG09 (5)=1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于电池存在、因此可以使用 VSYS 或 VBAT 作为设置 REG09L5]的 I2C 上拉电阻器。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。