This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27525:UCC27525 outA&OUTB 内部保护二极管

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735596/ucc27525-ucc27525-outa-outb-internal-protection-diode

器件型号:UCC27525

大家好、

您能否帮助确认芯片内部是否有保护二极管来保护 OUTA 和 OUTB 引脚?

谢谢你。

此致

Jack Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    感谢您查询我们的器件、我叫 Mamadou Diallo、我为高功率驱动器团队的栅极驱动器提供支持。

    该器件在 OUTA 和 OUTB 引脚上没有 ESD 保护。 内置 ESD 保护仅限于器件的输入(包括使能)引脚。

    两个外部 TVS 二极管可以解决这一问题。

    使用该器件的客户在什么应用中使用该器件?

    如果您需要进一步的帮助、请告知我们、如果这有助于解决您的问题、请按绿色按钮。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou