This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925:bq76925

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735830/bq76925-bq76925

器件型号:BQ76925

我们可以使用 bq76925和 使用 MSP430的 OUT 测量电池的电压

请说明方法  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahesh、
    是的、您可以在没有 MSP430的情况下测量电池电压、但 MCU 是电路中的常用方法。 当然、MSP430是一款出色的 MCU、但也可以使用其他 MCU。
    如果您在实验室环境中、则可以使用具有 I2C 接口的计算机向 bq76925发送命令以选择电池输出、然后使用电压表进行测量。 如果需要、读取并应用单元格校正。
    这是所需的基本操作:发送命令以选择要输出的电池、测量和转换输出、根据需要从存储的校准读取和应用校正。