请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76930 主题中讨论的其他器件: BQ76920我想使用 bq76930监控采用10s1p 配置的电池组。 电池组可以在特殊运行模式下进入(也可以离开)、bq76930会切换到运输模式、之后电池配置会发生更改。 在这种特殊模式下、10秒配置的新布置在两个5秒配置中分离、并彼此并联。 因此、端口 VC10与电池10和电池5连接、端口 VC5 (-b;-x)与电池6的接地端和电池1的接地端连接。 在 bq76930处于运输模式期间、电池组的这种重新配置是否会损坏 BMS 芯片? 您的帮助 马塞尔·布伦