This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:需要 TC 规格

Guru**** 2811055 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733083/tps54302-need-tc-specification

器件型号:TPS54302

你好。

我们的客户正在申请 TC 规格。 请提供帮助。 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、AJ:
    TPS54302 Tj 的温度范围为-40°C 至125°C。TC 温度将根据外壳上不同的气流、不同的 Tj 和功率损耗而变化。

    我们没有特定的 TC 规格。 所有规格均基于-40°C 至125°C 的 Tj 进行定义

    谢谢

    李丹尼尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Daniel。
    我们需要使用温度信息来确认 IC 符合要求。 那么、我们可以计算 Tc 吗? 感谢您的帮助~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    以下应用手册供您参考。

    www.ti.com/.../spra953c.pdf
    www.ti.com/.../slua566.pdf

    肖恩