This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54528:关于自举放大器;REG5电容器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54528, TPS54227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735329/tps54528-about-bootstrap-reg5-capacitor

器件型号:TPS54528
主题中讨论的其他器件: TPS54227

您好、JASon-San、

 

我想知道自举和 REG5电容器的建议最小有效容量值。

如果您有任何信息、请告诉我们吗?

此外、如果有效容量值如下所示、该 TPS54528是否正常工作?

自举为0.05uF

-REG5为0.34uF

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    对于 REG5 0.34uF、建议不要使用此值。 您知道、对于 MLCC 电容器、由于电压、尺寸、温度等因素、降额显而易见...
    因此建议使用1uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JASon-San、

     

    很抱歉让您感到困惑。

     

    自举

    典型值为0.1uF、通过直流偏置降低0.05uF。

     

    -REG5

    典型值为1uF、0.34uF 由直流偏置降低。

     

    因此、我想知道建议的最小有效容量值。

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanemaru、

    它应该与您的电容值良好。 我们在数据表中还建议在考虑降额之前使用标称电容。

    对于边界、我们没有相对数据...

    如有任何其他问题、请告知我们。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam-San、

     

    感谢您的快速回复。

    我在 E2E 上发布了有关 TPS54227 REG5电容器的信息。

    您的答案是否相同?

     

    [TPS54227 E2E]

    e2e.ti.com/.../2714434

     

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、它与 TPS54227相同。

    此致、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam-San、

     

    感谢您的快速回复。

    我还有一个问题。

    请告诉我们您用于评估的 REG5电容器的器件型号。

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于另一个 EVM 设计、我们使用 C1608X5R1E105K080AC 作为1uF VREG5电容器。

    此致、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam-San、

    感谢您的支持和信息。

    此致、

    Kanemaru