This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54227:关于 REG5电容器

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735326/tps54227-about-reg5-capacitor

器件型号:TPS54227

您好、JASon-San、

 

我知道自举电容器的建议值为1.0uF。

但是、我想知道建议的最小有效容量值。

如果您有任何信息、请告诉我们吗?

此外、如果有效容量值为0.34uF、该 TPS54227是否正常工作?

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    注意到您打开了另一个主题并提出了相同的问题。
    您提到了效率容量值。 您如何获得/确保此值? 您使用的电容器典型值是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JASon-San、

     

    很抱歉让您感到困惑。

    典型值为1uF、0.34uF 由直流偏置降低。

    因此、我想知道建议的最小有效容量值。

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    正如我们在另一篇文章中回答的、
    e2e.ti.com/.../2715749
    它应该具有良好的电容值。


    此致、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam-San、

    感谢您提供信息。

     

    此致、

    Kanemauru