This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066A:当 VIN 引脚未通电时、PGD 引脚的行为如何?

Guru**** 2551570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735646/lm25066a-how-does-pgd-pin-behave-when-power-is-not-supplied-to-vin-pin

器件型号:LM25066A

尊敬的 Sirs 或 Madams:

请告诉我、当 VIN 引脚未上电时、PGD 引脚的行为是如何的。

当 VIN 引脚上电关闭时、PGD 引脚是否灌入电流并将与其相连的信号线设置为低电平?

或者、当 VIN 引脚上提供的电压低于2.9V 时、PGD 引脚是灌入电流还是变为高阻态都未知?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinsuke Tanaka、

    让我检查一下 EVM 并确认您的情况。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinsuke Tanaka、

    当 VIN 引脚未通电时、PGD 引脚将处于高阻态

    此致、
    Rakesh