This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560200:电源噪声很大

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733101/tps560200-there-is-a-lot-of-noise-in-power-supply

器件型号:TPS560200

我使用的是 TPs560200 IC 作为3.3V 电源。当我探测3.3V 电源时,我发现输出电压中有噪声。我采用了相同的路由拓扑,并且使用了与数据表相同的组件值。原因可能是什么 电源噪声。如何纯滤除噪声并消除输出中的噪声?如何选择电容值来滤除输出中的噪声级别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amal:
    首先、请在测试3V3时检查示波器及其 GND 是否尽可能接近 Vo 和 GND。 否则、示波器将拾取一些噪声。
    第二,请确保示波器带宽为20Mhz,高频噪声(远高于 FSW)必然会产生更高的带宽。

    因此、如果噪声来自电源、如果噪声是低频、则添加带有陶瓷电容器的扼流圈可能会有所帮助。

    如果噪声为高频、则可以使用小尺寸陶瓷电容器的磁珠来避免噪声通过直流/直流功率级进入输出。

    最好提供一些波形、以帮助我们识别您要处理的噪声类型。

    希望这条建议对您有所帮助。

    谢谢

    李丹尼尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答、

    我已在3V3电源中添加了噪声级别图像。请分析该图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请将耦合设置为交流并放大波形、输出纹波是正常现象。 如果纹波不是太大、就可以了。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hai Shawn、
    实际上、电源用于为 MCU 供电、我无法读取 ADC。 这种变化会对我的 ADC 读数产生很大的影响、因此无法在 ADC 测量中获得线性度、我需要有关这个问题的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    正如我提到过的、请首先测试输出纹波、以了解它的大小、以及您对纹波的预期值是多少?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、让我先测试一下、我将通知您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、设计中电感器的预期直流电阻是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    DCR 没有什么特别的期望、但越小越好。

    肖恩