This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:快照中

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733079/ucc28070-under-shot

器件型号:UCC28070

你(们)好

当负载增加 MOSFET 在硬开关位置导通时、漏极 MOSFET 处于欠压状态  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 OMID、

    感谢您关注 TI 产品系列。
    请分享您已阅读的设计规格和截屏截图的示波器截图。

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的帮助  

    我随附了您使用过的所有完整文档  

    请注意、在这种情况发生后、原理图中的 RC 更改为20欧姆、4.7nf R GATE 更改为20欧姆 如果在注射增加时增加负载、则为120V

    如果 L 更改为更低的注射下阀、我认为占空比可以在电感器和中节省大量能源 切换过于困难不要在此 MOSFET 导通后让电压 L 下降到接近输入的位置  

    RC 器件上的热量变高我在 MOSFET 附近添加了另一个二极管、没有任何影响、只改变 RC 阀门到低电阻器和高电容器有助于在注射时降低噪声  

    e2e.ti.com/.../4KW-PFC.zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请分享输入电压和输出功率范围。
    什么是输入和负载条件当您看到过冲和下冲时、如果您增加负载和线路条件、这会发生变化。

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    输入55V 输出 263V 电流2A 输入输出  

    电流  

    首先让 UNDERSHOT 开启、如果在 RC MOSFET 更改后电流变为1A、则将电流变为1A、从而使 UNDERSHOT 增加0.5A 到20欧姆和4.7NF 现在从1A 输出电流开始快速启动

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    2A 是输出电流
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Omid

    Sonal 要求我与您一起解决这个问题。

    电压振铃看起来是由开关环路中的杂散电感引起的、从 MOSFET 漏极、经过其源极、到输出电容器、再到 PFC 二极管阴极、然后返回到 MOSFET。

    您能否给我发送您的 PCB 布局光绘文件、我将为您进行审核。 如果您不想在此处发布、可以通过 colingillmor@ti.com 将其直接发送给我      

    您是否尝试断开两个 PFC 级中的一个-只需拆下 MOSFET 栅极驱动并将栅极连接到其源极即可。

    如果您这样做、则下一个阶段是移除其中一个并联 MOSFET (例如、断开其栅极驱动并将其栅极连接到源极 Q5.1、然后查看电路是否在该条件下工作(当然、在较低功耗下)

    上述测试是值得的,但我认为造成这个问题的主要原因是布局问题。

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的支持
    好的、我会发送到您的电子邮件
    是的、我使用一个级和一个 MOSFET 托盘、但不会改变更多
    首先、请检查我的布局是否被罚款问题如果没有被罚款、那么就可以了、因为布局的其他方面也不会被罚款
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Omid

    我收到了这些文件、并通过电子邮件回复了您。 我现在要关闭此主题、我们可以通过电子邮件继续处理此问题。

    此致

    Colin