This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818:如何使用 UCC2818设计隔离式电源

Guru**** 2392615 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2818A-Q1, UCC28061-Q1, UCC2818A, UCC28061, UCC28C43-Q1, UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735647/ucc2818-how-to-design-an-isolated-power-supply-with-ucc2818

器件型号:UCC2818
主题中讨论的其他器件: UCC28061-Q1UCC28061UCC28C43-Q1UCC28C43

您好!

我的要求是:30V~500V 直流输入、12V1A 输出、隔离式、我能否使用 UCC2818A-Q1或 UCC28061-Q1、UCC28707-Q1设计此电路? 需要汽车级器件。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、
    UCC2818A 是一款高功率 CCM PFC 控制器、因此不适合12W 设计。
    UCC28061是一款交错式 TM PFC 控制器、设计用于150W 至500W 的功率级别。
    此外、这两款器件都针对大约3:1的输入电压范围和升压型电路进行了优化。
    您的要求是在17:1输入范围内。
    当输入为直流电时,为什么需要 PFC 控制器?
    您是否考虑在降压型电路中使用 UCC28C43-Q1?

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    非常感谢您的快速响应和宝贵建议。 我将尝试 UCC28C43