This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD74120:UCD74120

Guru**** 2651185 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD74120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734349/ucd74120-ucd74120

器件型号:UCD74120

我使用 UCD74120 为 K2K SoC 生成 CVDD (1V)电压。 在检查连接到同一 IC BOOT 引脚的电容器上的电压值220nF (如数据表中建议的那样)时、同一电容器上的输出电压应该为1V、而是产生6V 的电压。 该 BOOT 引脚连接到74120的 SW 引脚、该引脚是输出引脚。

IC 的原理图与参考原理图相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepika、您好。
    在"引导"(或自举) 电容器上看到如此高的电压是正常的。   为了打开 UCD74120内部的高侧 FET、需要该电压。
    您所需的输出电压(1V)将显示在连接到 SW 的电感器的另一侧。


    祝你一切顺利、
    Xavier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Xavier 的回答

    我检查了连接到 SW 引脚的电感器、在该电感器上观察不到电压。

    此致

    Deepika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在示波器上发布功率级开关行为的图片 (SW 和接地之间的电压)? 我想查看该部件是否正常切换。
    在正常运行期间、电感器上的平均电压*将显示为零、因为电感器是低通滤 波器的一部分、可将开关节点(SW)上看到的开关降至所需的直流电压(以接地为基准的 Vout)。



    *由万用表测量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     只需澄清一下:所需的输出电压将在"Vout"和接地之间的电容器上看到。 电感器和电容器构成低通滤波器、对"sw"上的开关进行平均值计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Xavier

    您的指导和解决方案已解决了我的问题