This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:主机模式下 BQ25601的默认充电设置

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734809/bq25601-the-default-charging-setting-of-bq25601-in-host-mode

器件型号:BQ25601

霍罗、

   我现在,BQ25601来,充电电路,、但我所需的充电电流不能超过1A 我读取了默认充电电流为2A 的规格

  但是 、当 PSEL 在主机模式下为高功率时、PESL 控制,上有默认功率、输入电流限制为500mA,、此限制在电源开启时启动、或者在 I2C 之后是否需要启用    

  配置,I CHARGE I2C with 1A,充电时、它将具有默认的2A 充电电流(我使用5V 适配器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、仅在上电时检测到 PSEL。 之后、您可以使用 I2C 更改电流限制。 对于充电电流、默认电流为2A。 但您可以在主机模式下对充电电流进行一次编程。 则充电电流按编程方式进行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TKS,那么、在我加电后和我对 I2C 进行编程之前的时间段内、我的输入电流限制是否取决于 PSEL?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的