This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:电容器选择

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735499/bq76pl455a-capacitor-selection

器件型号:BQ76PL455A

团队、

我的客户在 BQ76PL455A 中进行了设计、他们有以下问题:

我终于要最终确定 BQ 部件的寄存器值,并对 CAP 选择有疑问。

 

在数据表中、对于60us 采样、OUT1/2的建议电容值为390pf、其中8个过采样值@ 12.6us。  在评估文档中,有一个表格(见下图)提供单周期样本的建议:

 

 

 

额外过采样所需的电容似乎有一定的降额。  

 

¼上表中的 RC 时间常数、转换周期似乎被保持在 lsb 所需的时间之外。  您能为我提供有关如何计算默认值的任何指导吗?  --我正在尝试了解权衡因素。  采样时间与过采样次数与电容间的关系。  或者,这是测试真正表明哪些情况更好的情况之一吗?

谢谢、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    您是否在寻找我们的建议或尝试低于电容值与过采样?
    我们在数据表中有建议、我们有带390pF 和寄存器设置的全字符。
    这是 PL455A 的最佳设置。


    Roger