This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61222:对于5V 固定输出、如果 Vin>Vout

Guru**** 2511025 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61222, TPS61220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735488/tps61222-for-5v-fixed-output-what-happens-if-vin-vout

器件型号:TPS61222
主题中讨论的其他器件: TPS61220

我正在查看一个设计、其中 Vin 有时可能略高于 Vout (Vin 最大为5.3V、Vout 调节为5V)。 在升压转换器的理想工作范围内、标称 Vin 将小于 Vout。

在输入电压大于输出电压的情况下、我认为串联 FET 应该闭合、并且输出应该遵循输入电压(减去流经电感器和 FET 的 IR 压降)。 只要下游传感器能够处理5.3V 电压、这样操作 TPS61222是否正常?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    请参阅此常见问题解答、了解在 TPS61220中、如果 VIN 闭合或高于 VOUT 会发生什么情况。 e2e.ti.com/.../695621