This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:Cboot 的电容值范围

Guru**** 2511025 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735374/bq24250-the-range-of-capacitance-value-of-cboot

器件型号:BQ24250

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 BQ24250并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

根据数据表、建议使用0.033uF 15V 额定值来实现 Cboot、但由于交付时间较长、因此很难获得。

那么、您能否在回答两个问题后告诉我。  

(1)  

如果为 Cboot 使用0.047uF 或0.022uF 电容器、则一个电容器更大、另一个电容器更小。

有何种担忧?

Cboot 的容量值范围是多少?

(2)  

关于 Cboot、数据表指定的额定电压为15V 或更高、
我计划使用一个从可用性点起额定电压为16V 的电容器。

使用额定电压为16V 的电容器会引起哪些关注?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinichi、

    我们仅使用额定电压为25V 的 CBOOT=0.033uF 进行了测试、因此无法保证其他值。 使用过高的值会导致电容器在开关期间无法完全充电、因此、栅极驱动器很难导通高侧 FET。 使用过低的值可能会导致需要更频繁的再充电脉冲和更低的有效最大占空比。 您知道、陶瓷电容器的电容值会随着其施加的电压达到额定电压而下降。 因此、如果您在 VIN=5Vmax 的情况下使用额定电压为0.047uF 的16V 电容器、则可能会降低到接近0.033uF 的速率、从而实现与 CBOOT=0.033uF 类似的运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的建议。

    如果他还有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一