This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:正向拓扑的计算工具

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735520/tps23754-calculation-tool-for-forward-topology

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件: UCC2897A

尊敬的 TI:

由于 TPS23754/6的 EVM 和 TI 设计无法满足客户的要求(802.3at、12V 15W、正向拓扑)

是否有任何计算工具可用?

非常感谢。

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chentsu 您好、

    我们最接近的是这份 UCC2897A 设计指南、他们可以分步浏览: www.ti.com/.../slua535.pdf

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    明白了、非常感谢。

    C.T.