请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27421EVM-G1A 尊敬的德州仪器(TI),
我是 Dexcom 的组件工程师。 我们有两个关于 BQ27421EVM-G1A 电量监测计的问题、请回答。 我们正在进行紧急的重新设计、这就是我们提出这些问题的原因。
SCL 或 SDA 上升时间(tr)的最大值指定为300ns。 如果我们的设计中的上升时间为400ns、会发生什么情况? 提出这个问题的另一种方法是、您对此参数有多少裕度? 您是否拥有您在此参数上获取的数据直方图?
SCL 或 SDA 上升时间(tr)的最大值指定为300ns。 测量此参数时、是否使用了10%/90%信号电平或20%/80%信号电平?
谢谢你。