This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65266:TPS65266和 TPS65266-1之间的差异

Guru**** 2510885 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65266-1, TPS65266

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734189/tps65266-difference-between-tps65266-and-tps65266-1

器件型号:TPS65266

您好!

如果有人可以告诉我 TPS65266和 TPS65266-1之间有何区别?  

我在网上看到 TPS65266-1的输出电压(最小值)为2.7V、但在数据表 中 TPS65266-1的输出电压为1.2V。

我很困惑...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TPS65266和 TPS65266-1之间的主要区别在于轻负载条件下的行为。 一个是 PSM、另一个是 FCCM。

    我没有看到1.2或2.7V 输出电压的说明。 您的应用中的 VIN 和 Vout 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您的回复。 我在 TI 网站上看到的。

    另一个问题:当我使用 webench 来仿真 TPS65266时、我发现最大频率可设置为1.164MHz。 但实际上最大频率为2.4MHz。  

    无论我如何更改输入条件、它始终是这样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1.我已经检查了信息。 对于所有三个器件、最小输出电压应为0.6V。 在网站页面上是错误的... 我已提交修订申请。 感谢您的讲解。

    2.对于 WEBENCH 中的开关频率、我想这是因为在较高频率下没有可用的相对数据。 该器件能够在250kHz~2.4MHz 的频率范围内工作。

    此致、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 明白了。 非常感谢~