This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:TPS560430X3FDBVR EN 引脚开/关控制欠压输入/输出

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735470/tps560430-tps560430x3fdbvr-en-pin-on-off-control-brown-in-out

器件型号:TPS560430

尊敬的支持团队

这是否可以通过 EN 引脚使用电阻分压器来控制 VIN 棕色输入/输出?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、您可以使用电阻分压器将 UVLO 从 VIN 更改为 EN 接地。

    如果有任何疑问或您还有其他问题、请告知我。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    红色:
    TPS560430具有典型的 EN 导通1.23V 和关断1.1V 阈值。
    您可以使用10千欧到100千欧电阻器来设置 Vin 棕色输入/输出电平。

    谢谢

    李丹尼尔