This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3466:Veq:

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734571/lm3466-veq

器件型号:LM3466

我们正在根据需要使用多个灯的区域设计农业照明、在这种情况下、我对恒流源有空间限制、 那么、我能否将 Veq 信号从电路板的一侧取出并连接到另一个距离1m 的电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于 Veq 用于电流平衡、并且是一个非常低的电平信号、因此不建议这样做。 返回线路上的任何压降都会导致偏移、而噪声会导致不稳定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anoop、

    我没有听到你的反馈、因此我相信你可能已经解决了这个问题。
    该主题现在将关闭、但如果您回复、将重新打开。

    BR、