请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24001 您好!
在我的学生项目中、我找到了这个用于为锂离子电池充电的 IC。
我尝试从数据表中重新创建原理图、但找不到有关 APG/THM 引脚的足够信息。
我理解是要检查电源还是电池温度。 我想使用它来控制温度。
示例原理图中有一些电阻器值、但我不了解如何计算这些值。
有一个公式、但我缺少 VH 和 VC 的值。
示例原理图中还使用了什么 NTC?
感谢您的任何帮助。
最大