请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A3001-EP 使用自动测试设备测量 TPS7A3001时的电流。 此部分为"01"、已调整。 因此、它是否应用于连接到 FB 的情况? 还是在本例中应放置 R1和 R2?
通常、当它指示 Iout 电流从 IN 流向 OUT 时、从内部或外部的哪个角度看、即它是否意味着灌电流或拉电流?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用自动测试设备测量 TPS7A3001时的电流。 此部分为"01"、已调整。 因此、它是否应用于连接到 FB 的情况? 还是在本例中应放置 R1和 R2?
通常、当它指示 Iout 电流从 IN 流向 OUT 时、从内部或外部的哪个角度看、即它是否意味着灌电流或拉电流?