This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:限流器

Guru**** 2770695 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, INA180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735271/tps2121-current-limiter

器件型号:TPS2121
主题中讨论的其他器件: INA180

尊敬的 Arthur:

我刚刚在其 EVM 上评估了 TPS2121、发现它是一个非常好用的新型器件。 但是、我正在寻找降低电流限制的可能性、遗憾的是、电流限制的范围非常有限、只有1至4安。 我想将其降低至0.5A。是否有任何可能的改进措施来执行此操作、例如将超过特定电阻值的偏置电压馈送到 ILIM 引脚以移动比较器跳变点? 我尝试过这种方法、但没有获得所需的结果。 当然、我可以使用外部分流器和电流感应放大 器、例如 INA180、但这样会失去高度的集成度、效率、布板空间和成本节省。  

更详尽的功能方框图 Furthernore 很不错、其中还显示了欠压比较器和限流器本身的行为。

此致

Swen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swen、  

    感谢您与 E2E 联系! 很高兴您对 TPS2121的评估成功。  

    我曾与 TPS2121的设计人员交谈过、遗憾的是电流限制无法降低到500mA。 由于电流限制在所有电阻值上的变化大约为+/- 500mA、因此由于变化、该限值无法设置为如此低。  

    感谢您对方框图的反馈、我们正在更新数据表、我们将更新方框图。 感谢您对我或团队的任何其他反馈:)

    谢谢、

    黄亚瑟