This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:BQ76920/BQ76930/BQ76940 CAD 文件

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ76930, BQ76940, TIDA-00255, BQ76940EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732992/bq76920-bq76920-bq76930-bq76940-cad-file

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件: BQ76930BQ76940TIDA-00255BQ76940EVM

尊敬的所有专家:

              由于 我无法在 ti webside 上找到 bq76920/bq76930/bq76940 CAD 文件。

              您是否有 bq76920/bq76930/bq76940 CAD 文件?  

              或者您能否直接向我发送 OrCAD 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dustin:
    bq76940在 TIDA-00255文件中使用、这是 bq76940EVM 板和用于 bq76930的相同板。
    器件符号/封装 可在 http://webench.ti.com/cad 上下载(如果可用)、但我在该网站上找不到这3个器件。 我已经提出了这些要求,但预计至少需要一个星期。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,WM5295:
    感谢您的回复、收到这些文件后、请与我分享。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,WM5295:
    您是否获得了 CAD 文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dustin:
    CAD 文件隔夜发布。 请参阅 http://webench.ti.com/cad 搜索 bq769这3个器件具有可用的 BXL 文件。 该页面包含有关 UltraLibrarian 和文件的说明。