This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62080A:关于输入电容器

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62080A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735334/tps62080a-about-input-capacitor

器件型号:TPS62080A

大家好、

 

我知道自举电容器的建议值大约为10uF、该值取决于应用(布局等)。

但是、我想知道建议的最小有效容量值。

如果您有任何信息、请告诉我们吗?

此外、如果有效容量值为2.2uF、该 TPS62080A 是否正常工作?

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideo-San、您好!

    很高兴为您提供支持。
    该器件没有自举电容器。 您可能是指输入电容器吗?
    在这种情况下、较低的电容值将允许更高的电流谐波含量流向电压源、从而增加 EM 噪声。 通常、有效的10uF 电容会使该值受到控制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emmanuel -San、

     

    很抱歉让您感到困惑。

    是的、您的理解正确。

    我想知道输入电容器的相关信息。

     

    我们的客户使用10uF、但2.2uF 会被直流偏置降低。

    因此、我们想知道建议的最低有效容量值。

    如果您有任何信息、请告诉我们吗?

     

    此致、

    Kanemaru