This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:直流/直流转换器

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, PMP9772, TLV61220, TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734034/tina-spice-dc-dc-converter

主题中讨论的其他器件:TINA-TIPMP9772TLV61220TPS61088

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、我 正在寻找一 个直流/直流转换器、将0.7最小-1.2最大电压转换为5伏2A 输出。 查找有关该要求的任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Santosh、

    您可以使用 webench 电源设计器。 它有助于根据您的要求创建定制的电源电路。
    请找到以下链接
    webench.ti.com/.../switching-regulator

    谢谢、
    手动
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、感谢您的回复。 我找不到任何符合我要求的转换器。 我可能需要一个双升压转换器来满足我的要求、因为输入电压非常低、Webench 不提供任何有关双升压转换器的设计建议。 需要您的建议。 我尝试将电池的0.7伏输出转换为5V 输出、输出电流约为1A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请参阅 TI 参考设计 PMP9772、此 TI 设计可支持0.7-1.2V 输入电压、5V/1A 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我尝试在 webench 中仿真 TLV61220、 但我无法理解为什么当我尝试使用0.7伏输入进行仿真时、GND 引脚会增加5伏电源、从而产生3伏和0.01A 的输出电流。 是否仅为启用 升压器而添加了5伏电压?? 输出电压是否取决于连接到 GND 引脚的电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我尝试在 webench 中仿真 TLV61220、但我无法理解为什么当我尝试使用0.7伏输入进行仿真时、GND 引脚会增加5伏电源、从而产生3伏和0.01A 的输出电流。 是否仅为启用升压器而添加了5伏电压?? 输出电压是否取决于连接到 GND 引脚的电源?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请检查随附 的 PMP9772 sch、TLV61220的输出连接到 Vin 引脚 e2e.ti.com/.../PMP9772-schematic.PDFofTPS61088、而不是 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈海伦、您好、感谢您的回复。 webench 在线仿真器中出现错误。  当我将原理图设计导出到 TLV61220DBVR 的 TINA-TI 时、引脚命名约定会发生更改。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。 感谢您的更新。 祝您好运!