This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2065C:更改了 BeagleBone Black 原理图

Guru**** 2510945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2069C, TPS2051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734119/tps2065c-beaglebone-black-schematics-change

器件型号:TPS2065C
主题中讨论的其他器件:TPS2069CTPS2051

尊敬的专家:

基本上、我想用5V 2.5A 为 BBB 上电

因为我需要 USB 端口上的1.5A 电源

因此、我决定定制 BBB、它将与当前 BBB 完全相同、但略有差异  

目前在 BBB 上有 U8 (TPS2051)、但我想使用 TPS2069C 、以便我的 USB 器件获得1.5A 的最大电流、顺便说一下、我的 USB 器件需要1.5A、所以不用担心它超过 USB2.0规范等。 我的 USB DEICE 由于某种原因需要5V 1.5A 电源、这是正确的

此外、如果我将 FB7 (240-2384-1-ND)更改为(240-2393-1-ND)

我的问题是、如果我更改  

将 U8 (TPS2051)更改为 TPS2069C http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2061c.pdf

2.FB7 (240-2384-1-ND)到(240-2393-1-ND)  

并使用5V 2.5A 适配器

我的 USB 现在是否会获得它所需的1.5A 电流、因为封装和 U8的原理图是相同的、或者我是否需要更改 U8的原理图  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nick、

    本周是中国假日。 我能在下周二回到办公室时回复你?

    此致,
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    我不是很清楚您提到的"FB7 (240-2384-1-ND)到(240-2393-1-ND)"。 但是、要将 TPS2051更改为 TPS2069C、您无需更改原理图、因为封装和引脚排列相同。 是的、TPS2069C 可以提供1.5A 电流、满足您的要求。

    您可以随时提出任何问题。

    此致、
    Bob

    --------------------------------------------------------------------
    请单击绿色的"已解决我的问题"按钮以验证答案、以防回复解决您的问题。