请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ4050EVM-561 主题中讨论的其他器件:EV2400
您好!
我正在尝试在 bq4050evm 电路板和主机微控制器(STM32)之间构建 smbus 通信。
我使用示波器来查看 smbus 的时钟和数据线、并发现在主机发送器件地址0x16后它不会应答。
我的硬件布线为:
3节串联电池连接到 N、1P、2P、3P;(N 引脚和3P 引脚之间为10.5V)
PACK+连接到主机处理器板上的12V 电源引脚;
PACK -连接到主机处理器板上的接地端。
我按下 LED 显示屏时。 没有 LED 亮起、这让我怀疑 EVM 没有运行。
EVM 板是否具有预加载的固件? 是否有办法判断 bq4050evm 是否正在运行?
EVM 能否直接通过 smbus 与其他微控制器通信? 或者是否应该进行一些配置来启用它?
谢谢、
RuRu