This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:Vin = Vout 条件如何?

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734923/tlv61046a-how-about-the-vin-vout-condition

器件型号:TLV61046A

我是否可以知道5Vin 和5Vout 的情况? 它是否具有旁路模式? 或发生任何故障? 谢谢。

 

BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    由于内部二极管和整流器 MOSFET 具有大约1V 的正向电压、因此该器件在5V 输入电压和5V 输出电压条件下应该正常。
    此器件没有旁路模式。 不存在失败的风险。 但如果 VIN 高于 VOUT、则输出纹波可能会增加。