This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何解码 TLV2548CDWR 上的主体标记;请告知生产日期代码

Guru**** 2510895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734941/how-to-decode-the-body-marking-on-tlv2548cdwr-please-advise-the-date-code

请告知 TI 收到的正文标记上反映的生产日期代码: TLV2548CDWR

其内容为:56D07 JT
2548°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    只有前两个数字"56"反映了"年月"格式的生产日期代码。 剩余的数字表示组装批次代码和组装地点代码。 因此、根据"56"、这些器件似乎从2015年6月开始。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢您的回复;生产日期代码是否可以改为"2005年"?
    原因是:我们的仓库记录的接收年份为2006年。

    另外、我随附了以下图片、请提供您的建议。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    是- 2005年6月将具有与2015年6月相同的代码(56)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Collin、

    非常感谢!