This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455EVM:EVM 模块

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733984/bq76pl455evm-evm-module

器件型号:BQ76PL455EVM

我带来了 EVM 模块、并将其与我的13节电池组连接。 我了解所有与 EVM 相关的连接、但我想在对电池组进行充电和放电过程时查看数据、因此我无法准备充电和放电设置。 那么、您能否帮助我准备与 EVM 模块一起进行充电和放电设置的设置。

1) 1)我如何准备与电池组和 EVM 板一起的充电设置。

2) 2)  我如何准备除电池组和 EVM 板之外的充电设置。

3) 3)如果 我在充电和放电时进行测试、则会对 EVM 模块造成损害或可能损坏。

因为我看到了 EVM 模块的演示视频、但只有电池组中的 EVM 连接了电压感应导线。

此致、

Amol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、视频是正确的。 您只应将导线连接到电压感应引脚。 这就是您对 PL455A EVM 的所有要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想连接充电器我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定我能为您提供多少充电器问题帮助。
    这不是简单的直接答案。
    这就是您的所有系统要求。

    您可能需要联系充电器应用团队。
    您必须详细了解充电器的规格。