This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A37:EN 引脚高电平的阈值

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A37

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733925/tps7a37-threshold-value-of-en-pin-high

器件型号:TPS7A37

您好!

我的客户有问题。
EN 引脚高电平的阈值超过数据表中的1.7V。
但我客户的 IC 具有大约1.088V 的电压。
您能否在工作台上确认 EN 引脚高电平的阈值?
此问题的详细信息显示附加的文件。

e2e.ti.com/.../Detail-of-issue.pptx

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shimizu、

    EN 引脚高电平(已启用)特性指定了确保所有 TPS7A37 LDO 都启用输出的最小电压。 典型阈值实际上将低于1.7V

    如果您的应用要求 TPS7A37在相对于5V 电源轨的特定点启用、我建议使用电压检测器或电压监控器来驱动 EN 引脚。

    谢谢、
    Gerard Copeland
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shimizu、

    您可以在此处找到我们的电压检测器和监控器:

    谢谢、

    Gerard Copeland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerard、您好!

    EN 引脚高电平(被启用)的值在数据表电气特性中定义。


    最小值为1.7V。 但我的客户 IC 的值低于此值。
    此事件是质量问题。
    我请求重新检查此问题。

    此致、
    Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shimizu、

    EN 引脚是数字输入。 "EN 引脚高电平(已启用)"规范定义了逻辑高电平的输入电压范围、其中 TPS7A37可确保启用输出。 为了满足此规格、器件实际上将在两个阈值之间的灰色区域启用。  

    这不是质量问题、因为所有数字引脚将在其指定的不确定区域的某个位置显示相同的行为并改变状态。 线性稳压器的标准做法是使用逻辑高电平阈值和逻辑低电平阈值来定义这些引脚。

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerard、您好!

    感谢您的支持。
    这个回答对我很有帮助。

    谢谢。

    此致、
    Shimizu