This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27423-Q1:UCC27423-Q1上升和下降时间

Guru**** 2812755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27423-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733588/ucc27423-q1-ucc27423-q1-rising-and-falling-time

器件型号:UCC27423-Q1

您好的支持团队、

有关 UCC27423-Q1数据表(SGLS274H)的问题。

"7.6开关特性"、"图13"、"图14"中的值不同、但图是否正确?

例如、在图13和14中、当 VDD = 14V 且 Cload = 2.2nF 时、TR = 0.13ns 和 TF = 0.21ns。
图的垂直轴是否不正确?
TR 和 TF 是否彼此相反?
(对于7.6中的 TR>TF、TR <Tf in the figure)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    感谢您从我们的器件中指出此错误。

    正确的是、图13和14中的数据(y 轴)和单位似乎不正确。
    7.6表中的数字似乎正确。

    请允许我用几天时间来调查这些数字的 y 轴缩放。
    然后、我将启动数据表修订以更新文档。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mamadou

    谢谢你。
    正在等待您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您的耐心等待。

    我可以确认图13和图14中的 y 轴值和单位不正确。

    在我们进行数据表修订时、请仅考虑 EC 表中的值、修订后的文档可能需要2.5到3周的时间、具体取决于修订后的文档是否正常运行。

    但是、电源范围或电容负载上上升和下降时间的变化并不显著。

    此外、考虑 EVM 用户指南(复制如下)中表7中的值、以了解5V 电压和1.8nF 电容负载时的上升和下降时间。

    www.ti.com/.../slvub27a.pdf

    如果您需要进一步的帮助、请告知我们、如果这有助于解决您的问题、请按绿色按钮。

    谢谢。

    此致、  

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Mamadou

    谢谢你。

    为了计算实际设计电路中的上升时间、
    我们根据"图13、14"估算输出电阻相对于 CLoad 的影响。

    请尽快修改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    感谢您的耐心等待。

    我仍在处理您的请求。

    我将在此期间关闭此主题、并向您发送一个朋友请求、我将在其中共享我的电子邮件地址、以便继续在那里进行交流、因为该请求将需要数周的时间才能解决。

    如果您需要我们的栅极驱动器帮助、请随时在新主题上发帖。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou